This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC0851EVM:如何使用"感应传感设计计算器工具"用于 LDC0851EVM

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC0851EVM, LDC0851
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/580980/ldc0851evm-how-to-use-inductive-sensing-design-calculator-tool-for-ldc0851evm

器件型号:LDC0851EVM
主题中讨论的其他器件: LDC0851

您好!

我们的一位客户正在评估​LDC0851EVM。

​​​如您所知、LDC0851EVM 用户指南 PG6"表2-3。 ​​LDC0851EVM 传感器参数"。
提到" 9.5MHz 时的电感"为8.65uH。

同时、我们尝试使用"DC_Tools-ext30.xlsx"工作表
"感应传感设计计算器工具"的"SPREC_Sensor_Designer"。
​​www.ti.com/.../slyc137

在此工作表中、我们选择 LDC 器件至 LDC0851以及参数
但是、我们无法将"无目标的总电感"调整到8.65uH。

请告诉我们应该选择哪些参数
获取​Excel 工作表上的数据表值(8.65uH)。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    "螺 旋电感器设计器"计算单个 PCB 线圈的标称电感、这不是 LDC0851EVM 的配置。
    LDC0851EVM 使用两个彼此堆叠的螺旋线圈。 因此、两个线圈之间将存在互感效应。 用户指南中列出的值是测量的电感。 除了提供有关为接近应用选择合适 ADJ 设置的指导外、您还可以使用我们的 webench 工具进行更接近度估算:www.ti.com/LDC0851Webench
    此致、
    Luke