请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/580281/lm20-lm20-question
器件型号:LM20主题中讨论的其他器件: TMP20
我的客户使用 LM20、他们找到我们的器件报告-58C、在检查电路板后、他们发现引脚5悬空、引脚3的电压约为3.3V。 如果将引脚5连接到 GND、则引脚3的正常电压约为1.5V、下面有两个客户提出的问题。 谢谢。
引脚5悬空时、为什么引脚3的电压为3.3V?
2、如果引脚5一直浮动、是否可能损坏我们的器件?
此致、
南方