Other Parts Discussed in Thread: AFE4404, AFE4403
主题中讨论的其他器件: AFE4403
您好!
我们在器件上集成了 AFE4404和 SFH7060。
我们能够通过 SFH7060驱动绿色、红色和红外 LED 强度,配置时钟...
当测量开始时,我们会按预期从 AFE4404接收中断,但当我们读取寄存器时,我们会得到以下结果:
LED2VAL :00 00
LED3VAL :00 00
LED1VAL :00 00
ALED1VAL :00 00
LED2_ALED2VAL:00 00 00
LED1_ALED1VAL:00 XX
其中 XX 是随机值。
出于测试目的、我们在传感器 XX 上放置一个白光源、使其变为00。
在 I2C 上、AFE4404为所有帧发送 ACK。
如果我们将手指放在传感器上、这些值不会反映手指是否存在。
以下是我们使用的配置:
配置1:(基于 TI 的 MSP430代码)
AFE4404_Reg_Write (1、100); //AFE_LED2STC
AFE4404_Reg_Write (2、399); //AFE_LED2ENDC
AFE4404_Reg_Write (3、802); //AFE_LED1LEDSTC
AFE4404_Reg_Write (4、1201); //AFE_LED1LEDENDC
AFE4404_Reg_Write (5、501); //AFE_ALED2STC
AFE4404_Reg_Write (6、800); //AFE_ALED2ENDC
AFE4404_Reg_Write (7、902); //AFE_LED1STC
AFE4404_Reg_Write (8、1201); //AFE_LED1ENDC
AFE4404_Reg_Write (9、0); //AFE_LED2LEDSTC
AFE4404_Reg_Write (10、399); //AFE_LED2LEDENDC
AFE4404_Reg_Write (11、1303); //AFE_ALED1STC
AFE4404_Reg_Write (12、1602); //AFE_ALED1ENDC
AFE4404_Reg_Write (13、409); //AFE_LED2CONVST
AFE4404_Reg_Write (14、1468); //AFE_LED2CONVEND
AFE4404_Reg_Write (15、1478); //AFE_ALED2CONVST
AFE4404_Reg_Write (16、2537); //AFE_ALED2CONVEND
AFE4404_Reg_Write (17、2547); //AFE_LED1CONVST
AFE4404_Reg_Write (18、3606); //AFE_LED1CONVEND
AFE4404_Reg_Write (19、3616); //AFE_ALED1CONVST
AFE4404_Reg_Write (20、4675); //AFE_ALED1CONVEND
AFE4404_Reg_Write (21、401); //AFE_ADCRSTSTCT0
AFE4404_Reg_Write (22、407); //AFE_ADCRSTENDCT0
AFE4404_Reg_Write (23、1470); //AFE_ADCRSTCT1
AFE4404_Reg_Write (24、1476); //AFE_ADCRSTENDCT1
AFE4404_Reg_Write (25、2539); //AFE_ADCRSTSTCT2
AFE4404_Reg_Write (26、2545); //AFE_ADCRSTENDCT2
AFE4404_Reg_Write (27、3608); //AFE_ADCRSTSTCT3
AFE4404_Reg_Write (28、3614); //AFE_ADCRSTENDCT3
AFE4404_Reg_Write (54、401); //AFE_LED3LEDSTC
AFE4404_Reg_Write (55、800); //AFE_LED3LEDENDC
AFE4404_Reg_Write (29、39999);//AFE_PRPCOUNT
AFE4404_Reg_Write (30、0x000100); //AFE_CONTROL1 TimerEN = 1;NUMAV = 3
AFE4404_Reg_Write (32、0x008003); //AFE_TIA_SEP_GAIN (LED2) ENSEPGAIN = 1;LED2/LED3 GAIN = 50K
AFE4404_Reg_Write (33、0x000003); //AFE_TIA_GAIN (LED1) LED1/LED1AMB 增益= 50K
AFE4404_Reg_Write (58、0x000000); //AFE_DAC_setting_REG
AFE4404_Reg_Write (34、0x0030CF); //LED3 - 3.125mA;LED2 - 3.125mA;LED1 - 12.5mA
AFE4404_Reg_Write (35、0x124018 |(1 << 9)); //DYN1、LEDCURR、DYN2、外部 CLK、 DYN3、DYN4 /0x000200);- 0x200 OSC 模式//AFE_CONTROL2
AFE4404_Reg_Write (49、0x000020); //enable_input_short
AFE4404_Reg_Write (57、0); //CLKDIV_PRF
AFE4404_Reg_Write (50、5475); //AFE_DPD1STC
AFE4404_Reg_Write (51、39199); //AFE_DPD1ENDC
配置2 (基于 AFE4403 GUI 应用程序):
AFE4404_Reg_Write (AFE_CONTROL0、0x000000);
AFE4404_Reg_Write (AFE_LED2STC、0x0017C0);
AFE4404_Reg_Write (AFE_LED2ENDC、0x01F3E);
AFE4404_Reg_Write (AFE_LED2LEDSTC、0x01770);
AFE4404_Reg_Write (AFE_LED2LEDENDC、0x01F3F);
AFE4404_Reg_Write (AFE_ALED2STC、0x00050);
AFE4404_Reg_Write (AFE_ALED2ENDC、0x007CE);
AFE4404_Reg_Write (AFE_LED1STC、0x00820);
AFE4404_Reg_Write (AFE_LED1ENDC、0x00F9E);
AFE4404_Reg_Write (AFE_LED1LEDSTC、0x007D0);
AFE4404_Reg_Write (AFE_LED1LEDENDC、0x00F9F);
AFE4404_Reg_Write (AFE_ALED1STC、0x00FF0);
AFE4404_Reg_Write (AFE_ALED1ENDC、0x0176E);
AFE4404_Reg_Write (AFE_LED2CONVST、0x00006);
AFE4404_Reg_Write (AFE_LED2CONVEND、0x007CF);
AFE4404_Reg_Write (AFE_ALED2CONVST、0x007D6);
AFE4404_Reg_Write (AFE_ALED2CONVEND、0x00F9F);
AFE4404_Reg_Write (AFE_LED1CONVST、0x00FA6);
AFE4404_Reg_Write (AFE_LED1CONVEND、0x0176F);
AFE4404_Reg_Write (AFE_ALED1CONVST、0x01776);
AFE4404_Reg_Write (AFE_ALED1CONVEND、0x01F3F);
AFE4404_Reg_Write (AFE_ADCRSTCT0、0x00000);
AFE4404_Reg_Write (AFE_ADCRSTENDCT0、0x00005);
AFE4404_Reg_Write (AFE_ADCRSTCT1、0x007D0);
AFE4404_Reg_Write (AFE_ADCRSTENDCT1、0x007D5);
AFE4404_Reg_Write (AFE_ADCRSTCT2、0x00FA0);
AFE4404_Reg_Write (AFE_ADCRSTENDCT2、0x00FA5);
AFE4404_Reg_Write (AFE_ADCRSTCT3、0x01770);
AFE4404_Reg_Write (AFE_ADCRSTENDCT3、0x01775);
AFE4404_Reg_Write (AFE_PRPCOUNT、0x01F3F);
AFE4404_Reg_Write (AFE_CONTROL1、0x00101);
AFE4404_Reg_Write (AFE_SPARE1、0x00000);
AFE4404_Reg_Write (AFE_TIAGAIN、0x00000);
AFE4404_Reg_Write (AFE_TIAAMBGAIN、0x00002);// 0x21
AFE4404_Reg_Write (AFE_LEDCNTRL、0x11414);
AFE4404_Reg_Write (AFE_CONTROL2、0x00000);
AFE4404_Reg_Write (AFE_SPARE2、0x00000);
AFE4404_Reg_Write (AFE_SPARE3、0x00000);
AFE4404_Reg_Write (AFE_SPARE4、0x00000);
AFE4404_Reg_Write (AFE_RESERVED1、0x00000);
AFE4404_Reg_Write (AFE_RESERVED2、0x00000);
AFE4404_Reg_Write (AFE_ALARM、0x00000);
AFE4404_Reg_Write (AFE_LED2VAL、0x00000);
AFE4404_Reg_Write (AFE_ALED2VAL、0x00000);
AFE4404_Reg_Write (AFE_LED1VAL、0x00000);
AFE4404_Reg_Write (AFE_ALED1VAL、0x00000);
AFE4404_Reg_Write (AFE_PDNCYCLESTC、0x00000);
AFE4404_Reg_Write (AFE_PDNCYCLEENDC、0x00000);
AFE4404_Reg_Write (35、(1 << 9));
两种配置的结果相同。 我还尝试使用 AFE4404 Linux 驱动程序源代码进行配置、结果完全相同。
请提供任何帮助。
此致。