This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Awr1843 (人员)检测(cfgfile)

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1179428/awr1843-people-detection-cfgfile

Thread 中讨论的其他器件:AWR1843

您好!

我将 AWR1843雷达与 OOB 演示配合使用、并尝试检测最大距离为30/35m 的人员(成人、儿童或自定义)。

我使用毫米波传感估算器工具生成此 cfg 文件并将其感应 到雷达进行配置:  

e2e.ti.com/.../AdultCfg.cfg

当我使用此 cfg 配置进行测试时、在距离=30m 且距离=15m 的雷达前方有人、我没有检测到任何点。

实际上、当我放置一个不同的物体、例如障碍物或椅子时、我可以在该范围内检测到它、但当我尝试检测到人时、我失败了。

1) 1)我想知道为什么使用此文件无法检测到人员?

PS:我尝试放置典型的可检测物体(成人、儿童或定制),但我仍然没有检测到人。 (儿童或成人)。

我还有另一个问题、当我生成 cfgfile 时、我发现 profilecfg 中的最后一个参数是 RxGain=30dB、这是完全奇怪的、因为当我知道我们的 RxGain 大约为7或9db?

2) 2)是否有人可以帮助我了解这是 Rxgain、为什么是30?

此致、

Ben Hassine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我尝试在估算器工具上自行生成1843的配置。 对我来说、它会生成与您在此主题上提供的配置文件不同的配置文件。  

    您是否对软件生成的初始配置文件进行了任何更改。  您可以在下面检查我生成的配置。

    请告诉我您是否能够生成此参数集。 另外、请告诉我该配置文件是否会为您提供准确的结果。  

    2) RX_GAIN

    该字段定义了每个通道的 RX 增益。  总 RX 增益是射频增益和 IF 放大器增益之和。

    谢谢、

    Pradipta。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hei  Pradipta

    感谢您的回答。 是的、当我生成毫米波估算器 cfg 文件时、我更改了此行 cfarFovCfg -1 0 49.99、因为毫米波估算器仅更改了配置文件、帧和线性调频脉冲 cfg 并将其他设置保留为演示默认设置。 因此、当我生成文件时、我将该参数在 cfarFOV 中设置为49.99、而不是8.92、这限制了最大可检测距离。

    我更改了另一个参数 cfarCfg -1 0 2 8 4 3 0 15 0、而不是-1 0 2 8 4 3 0 15 1、以禁用峰值分组。 您可以在此处的这些捕获中找到我如何设置参数以生成"自定义"文件。 对于 RCS,您可以选择成人或定制.... 具体取决于您要检测的物体。

    因此,要检测最大距离为35m 的物体,必须首先指定 RCS (子级,自定义...) 生成文件后、将此参数更改为 cfarFovCfg -1 0 35、您将开始检测30m 或35m 范围内的物体、并获得良好的结果。  

    e2e.ti.com/.../Custom.cfg

    谢谢、

    Ben Hassine