您好!
我将 AWR1843雷达与 OOB 演示配合使用、并尝试检测最大距离为30/35m 的人员(成人、儿童或自定义)。
我使用毫米波传感估算器工具生成此 cfg 文件并将其感应 到雷达进行配置:
当我使用此 cfg 配置进行测试时、在距离=30m 且距离=15m 的雷达前方有人、我没有检测到任何点。
实际上、当我放置一个不同的物体、例如障碍物或椅子时、我可以在该范围内检测到它、但当我尝试检测到人时、我失败了。
1) 1)我想知道为什么使用此文件无法检测到人员?
PS:我尝试放置典型的可检测物体(成人、儿童或定制),但我仍然没有检测到人。 (儿童或成人)。
我还有另一个问题、当我生成 cfgfile 时、我发现 profilecfg 中的最后一个参数是 RxGain=30dB、这是完全奇怪的、因为当我知道我们的 RxGain 大约为7或9db?

2) 2)是否有人可以帮助我了解这是 Rxgain、为什么是30?
此致、
Ben Hassine