大家好、我目前正在测试我的定制 PCB、其中包含 AWR1843AOP 雷达传感器芯片。 该设计主要基于 AWR1843AOPEVM 的参考原理图(基本上是对 EVM 上的分接部件的重新设计、不包括 FTDI 部件)。
问题是、在为电路板供电后、整个电路板消耗大约0.73瓦(3.33v 时为0.22A)、看起来恰好是8秒、然后变为零。 如果我执行复位或打开/关闭电源、它会在关闭前再次关闭8秒钟。
也许这是一种已知模式、在执行完整调试之前、您可以建议原因。 我已验证是否存在3.3、1.8、1.2和1.0V 的输入电压(但在某些 BGA 引脚下可能是松动的连接/短路)
提前感谢。