This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843AOP:雷达芯片在上电后的特定时间内消耗功率、然后每次关闭。

Guru**** 2551640 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843AOPEVM, AWR1843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1180064/awr1843aop-radar-chip-draws-power-for-a-specific-time-after-powerup-and-then-shuts-off-everytime

器件型号:AWR1843AOP

大家好、我目前正在测试我的定制 PCB、其中包含 AWR1843AOP 雷达传感器芯片。 该设计主要基于 AWR1843AOPEVM 的参考原理图(基本上是对 EVM 上的分接部件的重新设计、不包括 FTDI 部件)。  

问题是、在为电路板供电后、整个电路板消耗大约0.73瓦(3.33v 时为0.22A)、看起来恰好是8秒、然后变为零。 如果我执行复位或打开/关闭电源、它会在关闭前再次关闭8秒钟。  

也许这是一种已知模式、在执行完整调试之前、您可以建议原因。 我已验证是否存在3.3、1.8、1.2和1.0V 的输入电压(但在某些 BGA 引脚下可能是松动的连接/短路)

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Juris、您好!

    您如何提供3.3V 电源? 电源的电流容量是多少?

    此致、

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、3.3V 电压来自电源工作台和电路板。 板上有直流降压转换器和 LDO、与 EVM 上的情况类似。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电源上设置了什么电流限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它最多被设定为2.5A。 但也先尝试了较小的限制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、遗憾的是、问题仍然存在。 根据数据表、雷达传感器将用于具有可提供2A 电源的系统、数据表应足以满足要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否分享您的电路板原理图?  

    此致、

    Vivek  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Vivek,很抱歉耽误你的答复。 以下是电源部分的原理图:

    我必须注意、对于 VDDIN、VIN_SRAM、我的输入为1.24V 而不是1.2V、这是否会成为问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vadim、

    与 AWR1843AOP EVM 相比、您使用的电源管理 IC 非常不同。 我怀疑"LTC3315b" PMIC 可能已关闭。 您能否探测此 PMIC (1.8V 和1.24V)的输出以查看它们是否已关闭? 我看不到与该 IC 的 EN1和 EN2引脚的连接。

    此致、

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vadim、

    另外、您为什么将数字电压设置为1.24V 而不是1.2V? 这不会导致此问题、但通常会导致访问功耗。 我还看到您使用的是1.8V 至1V LDO,这也会导致更高的功耗。  

    此致、

    Vivek