尊敬的专家:
我的客户正在评估 DRV5055并有疑问。
如果您能提供建议、我将不胜感激。
--
长期使用2年后、数据表中列出的灵敏度是否随时间变化?
如果灵敏度似乎发生变化、我想知道变化量。
--
感谢您提前提供的出色帮助。
此致、
新一
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Shinichi、
感谢您考虑使用德州仪器。 数据表中的灵敏度寿命漂移规格低于0.5%。 我相信这与您在125°C 时可能看到的超过1000小时的漂移相对应。 为了推断客户的情况、您可以考虑使用阿累尼乌斯方程、并计算客户使用率与125C 测试率的比率。 该方程式如下所示:
RU/RT = exp (EA/k (1/Tu-1/TT))
RU =客户使用的温度率
RT =测试温度率(125C)
EA =活化能
k =玻尔兹曼常数
TU =客户使用温度
TT =测试温度。
这些值可从 此处的 MTBF 计算器中提取。
然后,要找出在使用温度下产生与使用寿命测试时间相似结果的使用时间,我要多个 t*RU/RT,其中 tt =测试时间(在本例中为1000小时)。 或者、假设存在线性漂移、您可以将 RU/RT * 0.5%乘以外推。