This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5055:灵敏度的长期稳定性

Guru**** 2546830 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV5055

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1182014/drv5055-long-term-stability-of-sensitivity

器件型号:DRV5055

尊敬的专家:

我的客户正在评估 DRV5055并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

长期使用2年后、数据表中列出的灵敏度是否随时间变化?

如果灵敏度似乎发生变化、我想知道变化量。

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    感谢您考虑使用德州仪器。 数据表中的灵敏度寿命漂移规格低于0.5%。  我相信这与您在125°C 时可能看到的超过1000小时的漂移相对应。  为了推断客户的情况、您可以考虑使用阿累尼乌斯方程、并计算客户使用率与125C 测试率的比率。  该方程式如下所示:

    RU/RT = exp (EA/k (1/Tu-1/TT))

    RU =客户使用的温度率

    RT =测试温度率(125C)

    EA =活化能

    k =玻尔兹曼常数

    TU =客户使用温度

    TT =测试温度。

    这些值可从 此处的 MTBF 计算器中提取

    然后,要找出在使用温度下产生与使用寿命测试时间相似结果的使用时间,我要多个 t*RU/RT,其中 tt =测试时间(在本例中为1000小时)。  或者、假设存在线性漂移、您可以将 RU/RT * 0.5%乘以外推。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    感谢你的答复。

    我将与客户分享您的答案。  

    当他们有其他问题时、我会再次咨询您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一