This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:从 AWR1843发送到 PC 的数据

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843, AWR1843BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1182305/awr1843boost-data-sent-from-awr1843-to-pc

器件型号:AWR1843BOOST
Thread 中讨论的其他器件:AWR1843

AWR1843测量的数据是图中所示的 tag1、Len1、PayLoad1……TagN、LenN、PayLoadN (N 是每个帧编号)、但为每个标签切换向 PC 发送数据的周期是否正确?

请参见下图

此外、假设每个标签的建议发送速度是921600bps 是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroyuki-San:

    N 是给定 UART 数据包中可用的标签数。 每个 UART 输出数据包都会在每个帧(而不是每个标签)进行更新和发送(如果周期所指的是对 UART 输出传输函数的调用)。 在 OOB 演示中、通过 UART 数据端口输出的任何数据的波特率默认为921600。

    如果您有其他问题、请告诉我。 如果没有、请您将该主题标记为已解决。

    此致、

    高斯基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AWR1843BOOST 的 PayLoadN (第 N 个数据包)

    当您说 Frame 时、您是指 Tag、Len、PAYLOAD?

    此外、假设帧与一个线性调频脉冲帧的数据相同吗?

    此外、关于波特率、如果数据量很小、我是否应该进一步降低它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroyuki-San:

    通过帧、我指的是雷达在预设时间段内发射和处理的一组线性调频脉冲(使用 frameCfg 进行配置)。 每个帧的输出由 UART 输出结构中的 N 个部分组成、具体取决于启用的 GUI 监视器。

    如果数据大小较小、则不必降低波特率。

    此致、

    高斯基