This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1181366/tmag5170-tmag5170
器件型号:TMAG5170大家好、我们需要将此传感器与线性电机(线性门应用)配合使用、以感应位置、实现电机换向和闭环位置/速度控制。 使用的换向是矢量控制(正弦)。 到目前为止、我们使用3个直接连接到微控制器的霍尔传感器、计划改用您的传感器。 3个霍尔传感器的缺点是、传感器必须采用机械方式进行非常精确的安装、并且检测状态是离散的。 另一方面、该解决方案基于非常快的信号延迟、我们可以将其用于闭合反馈控制环路中。
我们的想法是使用3D 霍尔 TMAG5170 (SPI)或5273 (I2C)。 我们看到用于检测精确换向角和机械安装的高级技术不会成为瓶颈。 但我们不知道来自传感器的信号延迟是否适用于闭合反馈控制环路。
有可能吗? 您是否有使用此 TMAG 传感器进行此电机换向的示例?
如果您可以进行一些会议并进行解释、这将是超级棒的。
谢谢你。 Karel
您好 Karel、
感谢您考虑使用德州仪器。 根据 tmeasure (转换时间)规格、我们可以期望所有轴在频率1/(50us +25us +25us)= 10kHz 时进行采样。 如果您的电机旋转频率低于5kHz、我认为您应该根据奈奎斯特采样标准进行微调。 至于通信速度限制、SPI 时钟频率最大值为10MHz。 假设配置了 tmag5170并且您只是在器件处于连续转换模式时发送读取命令、我希望您可以在低至(1/10MHz)*(每帧32位)=3.2E-6s 的时间内从 tmag5170获得信息、 尽管测量数据不会以该速率刷新为新值。
有关将 TMAG5170与电机配合使用的一些资源、此 链接 可能很有用。
尊敬的 Patrick:
感谢您的回答。 我想使用2轴、然后使用 TMAG5170片上角度计算。 对于2轴、该值为13.3kSPS (未求平均值、数据表第17页中的信息)。 但我不知道角度计算时间是多少、您能帮我解决这个问题吗? 但我不确定2轴是否足以进行角度计算、但我认为是的、可以实现3种不同的组合(XY、YZ、XZ)、我对吗? 但第47页还有另一个文本、如8.1.3.3伪同步采样、有 XYX 采样、所以我有点困惑。
顺便说一下、我们希望使用 SPI 实现"更长的距离"。 我们有主控制板、然后是屏蔽式 ehthernet 连接器、再是屏蔽式以太网电缆、再是屏蔽式 ehthernet 连接器、再是带有线圈(电磁体)的电机板-此板上是霍尔测量。 因此、它在主控制 PCB 上约为10cm、然后是20cm 屏蔽电缆、在电机 PCB 上另一个10cm。 此解决方案是否适用?
您有时间参加简短的会议吗? 我们可以向您展示我们在摄像头上的设置。 我们希望确保、如果我们使用 TMAG5170、它将起作用。
您的能力。 Karel
您好 Karel、
如果您的传感器与转子的距离是固定的、我认为2轴可能已经足够、您可以选择启用最适合您的器件相对于电机方向的轴平面。 我需要看到一个图表、以便可能给出最好的建议。
对于 XYX 伪同步采样、这是一种补偿技术、用于补偿对所有轴进行相同 ADC 采样的情况。 由于 ADC 每次测量确实需要一定的有限时间并且一次只能对1个轴进行采样和转换、因此在两个转换周期中场激励可能不相同。 通过计算一个轴的两个采样转换周期的平均值、您可以估算未采样时的轴值。 因此、在 XYX 中、您将获得转换后的 Y 值和平均 X 值、如果同时采样两个单独的 ADC、很可能是 X 值。
对于用于 PCB 级通信的协议、40cm 似乎有点长。 但是、我确实在互联网上看到一些消息、说您可以使用比这更长的 SPI。 这是 一个应用手册、其中提供了一些有关远距离 SPI 的提示。 或者、我们为器件提供的唯一其他通信协议是 I2C、同样、建议将其用于 PCB 级通信。