This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDEP-01017:关于计算分辨率

Guru**** 2693295 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1181298/tidep-01017-about-calculating-resolution

器件型号:TIDEP-01017

您好、角度分辨率显示在以下材料的表3中。

e2e.ti.com/.../tidueq8.pdf

本文档表3中的方位角阵列和仰角阵列。

方位角阵列被写为86元素虚拟阵列、但即使在计算后也不是86。
(这是如何计算的?
请告诉我。)

简单地说、标高阵列在标高方向有4个、那么假设您仅使用这4个参数进行计算是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroyuki-San:

    请查找天线模式 以供您参考。

     

    角度分辨率的计算方法为 :弧度= 2/N 时为 θres Ω (其中 θ= 0或孔眼、N 是虚拟天线的数量)。 对于方位平面中的86个虚拟天线(请参见图)、res = 2/86 * 57.29 =约1.4度。

    同样 、对于仰角、可以考虑与仰角平面相对应的4个天线、如您所述。

    此致、

    高斯基