This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM57:WSON 8封装图/尺寸

Guru**** 2550550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1175158/lm57-wson-8-package-drawing-dimensions

器件型号:LM57

大家好

我的客户正在寻找 LM57BID-5/NOPB (封装 WSON–NGR 8)的封装图/封装尺寸

这不在数据表中、也没有 https://www.ti.com/support-packaging/find-packages.html 上的文档尺寸 

此致

Ueli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ueli -  

    请在此处查找此封装图  :https://www.ti.com/packaging/docs/searchproductbypackage.tsp?orderablePartNumber=&packageDesignator=NGR&pinCount=8&results=results#resultspage 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josh

    感谢您的快速回复。  

    遗憾的是、由于 PDF 中没有列出任何尺寸、因此这不会有所帮助。

    此致

    Ueli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ueli -  

    您是正确的-抱歉、封装尺寸位于数据表首页和提供的文件的左上角。  

    您可以使用我在上面发布的链接访问.bxl 或.stp 文件以在 CAD 程序中使用、同时与我们的封装文档人员合作以更正此问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josh

    遗憾的是、这还不够-客户需要该封装的所有尺寸。

    TSSOP (复制的 belwo)数据表中记录了这一点、但 WSON 封装没有记录这一点。

    此致

    Ueli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ueli -  

    了解请求。 我(由于这篇 E2E 帖子)提交了一份内部请求、以使 NGR 8封装图完整、并可在 TI.com 和本数据表中获取。  

    这可能需要至少几天的时间。 在此之前、我一直试图通过指向可用于 CAD 程序的文件来向您指明正确的方向、这些文件将在尺寸上正确。  

    最接近这个的绘图是 NGL 封装 https://www.ti.com/lit/ml/mpds399/mpds399.pdf ,但我认为中间焊盘是不同的,否则应该与 NGR 大致相同,因为它们都是间距为0.5mm 的2.5mm x 2.5mm WSON 封装。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josh

    听起来不错、谢谢您-我将等待正确的绘图。

    此致

    Ueli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ueli -  

    请查找供您使用的该工程图的初始版本、然后在内部关联完成后、请在 TI.com 的封装搜索区域中看到相同的内容。

    e2e.ti.com/.../NGR-Package-Drawing.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh

    非常好,感谢你们的快速行动!

    此致

    Ueli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然可以!