This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好
我的客户正在寻找 LM57BID-5/NOPB (封装 WSON–NGR 8)的封装图/封装尺寸
这不在数据表中、也没有 https://www.ti.com/support-packaging/find-packages.html 上的文档尺寸
此致
Ueli
尊敬的 Ueli -
尊敬的 Ueli -
您是正确的-抱歉、封装尺寸位于数据表首页和提供的文件的左上角。
您可以使用我在上面发布的链接访问.bxl 或.stp 文件以在 CAD 程序中使用、同时与我们的封装文档人员合作以更正此问题。
尊敬的 Josh
遗憾的是、这还不够-客户需要该封装的所有尺寸。
TSSOP (复制的 belwo)数据表中记录了这一点、但 WSON 封装没有记录这一点。
此致
Ueli
尊敬的 Ueli -
了解请求。 我(由于这篇 E2E 帖子)提交了一份内部请求、以使 NGR 8封装图完整、并可在 TI.com 和本数据表中获取。
这可能需要至少几天的时间。 在此之前、我一直试图通过指向可用于 CAD 程序的文件来向您指明正确的方向、这些文件将在尺寸上正确。
最接近这个的绘图是 NGL 封装 https://www.ti.com/lit/ml/mpds399/mpds399.pdf ,但我认为中间焊盘是不同的,否则应该与 NGR 大致相同,因为它们都是间距为0.5mm 的2.5mm x 2.5mm WSON 封装。
尊敬的 Josh
听起来不错、谢谢您-我将等待正确的绘图。
此致
Ueli
Ueli -
请查找供您使用的该工程图的初始版本、然后在内部关联完成后、请在 TI.com 的封装搜索区域中看到相同的内容。
Josh
非常好,感谢你们的快速行动!
此致
Ueli