This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1101EVM:LDC1101 EVM GUI 未显示任何 COM 端口

Guru**** 1552380 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1101EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1171583/ldc1101evm-ldc1101-evm-gui-not-showing-any-com-ports

器件型号:LDC1101EVM

您好、刚刚收到 LDC1101EVM 板并安装了 GUI。   器件管理器中的电路板列为"EVM (COM8)"、但在 GUI 中、COM 端口下拉为空、因此 EVM 未连接。 我使用的是 Windows 10 PC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    感谢您在传感论坛上发帖! 这是我们遇到的一个问题、有时 LabVIEW 安装程序无法安装 USB COM 端口所需的驱动程序。 请尝试安装此驱动程序 :LDC1101_GUI_con_port_issue.zip

    请告诉我这是否有效!

    最棒的

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴帮助 Richard!

    最棒的

    Isaac