请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LDC1101EVM 您好、刚刚收到 LDC1101EVM 板并安装了 GUI。 器件管理器中的电路板列为"EVM (COM8)"、但在 GUI 中、COM 端口下拉为空、因此 EVM 未连接。 我使用的是 Windows 10 PC。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、刚刚收到 LDC1101EVM 板并安装了 GUI。 器件管理器中的电路板列为"EVM (COM8)"、但在 GUI 中、COM 端口下拉为空、因此 EVM 未连接。 我使用的是 Windows 10 PC。
您好 Richard、
感谢您在传感论坛上发帖! 这是我们遇到的一个问题、有时 LabVIEW 安装程序无法安装 USB COM 端口所需的驱动程序。 请尝试安装此驱动程序 :LDC1101_GUI_con_port_issue.zip
请告诉我这是否有效!
最棒的
Isaac