请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMP91000EVM 大家好、
客户询问如何在3电极测量模式下在 We 和 RE 引脚之间设置特定电压(0.1V)。
我查看了数据表第 7.3.1.6.1节、似乎可以通过在引脚 C1和 C2之间添加一个电阻器来实现。 该主题 还提到向我们添加电阻器。 我检查了 EVM 板的原理图、由于未组装 R12、C2和 R3、这两个选项看起来都是可行的。
但如何计算这些值呢? 或者、这甚至是根据客户要求设置特定电压的正确方法吗?
我希望你能提供帮助。
此致、
Marvin