This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1000EVM:LDC1000EVM 胜出#39;t 保持连接

Guru**** 1460770 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1000EVM, LDC1101
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1168821/ldc1000evm-ldc1000evm-won-t-stay-connected

器件型号:LDC1000EVM
主题中讨论的其他器件: LDC1101

各位专家:

我们的客户将 LDC1000EVM 连接到 PC、EVM GUI 正在运行。 传感器板连接大约15秒、然后断开连接15秒、然后重新连接... 它不会保持连接。

我们在下面看到了 E2E 链接:

现在、客户 进度有点小。  通过打开寄存器自动读取、似乎可以保持连接活动。  但是、所有寄存器条目都为零。  当他尝试根据《用户指南》进行更改时,他会收到消息“No registers queued for write”。  他在数据流图中没有输出、这正是他目前真正想要的。

下面提到的一些故障排除线程已超过7年、因此这不是一个新问题。 我们希望收到您的建议。 谢谢你。

此致、

Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerald、您好、  

    首先、我要提到不建议在新设计中使用 LDC1000。 LDC1101 是最接近的匹配项。  您可以在 LDC 器件选择指南中看到它与我们的其他器件之间的比较。

    对于连接问题、如果之前的线程未修复问题、有几个因素可以帮助确定问题的根源。 客户能否提供以下信息:  

    • EVM 如何显示在 PC 的器件管理器中的屏幕截图
    • PC 正在运行的操作系统
    • 如果可以使用不同的 PC 进行测试、则两台 PC 上是否都出现问题
    • USB 端口是直接连接到计算机还是通过 USB 集线器? USB 集线器过去曾导致问题。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、  

    感谢您的回答。  屏幕截图如下:

    Windows 10; 不同的 PC 有相同的问题; 未连接 USB 集线器。

    此致、

    Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerald、您好、  

    该器件应显示为 EVM:  

    通常这是驱动程序或固件问题。 您之前列出的线程包含重新安装传感解决方案 GUI 和使用 python 固件升级工具执行固件闪存的说明。 我认为解决方案没有任何帮助、因此下一步是尝试通过选择 EVM 驱动程序将其强制到器件中。 通过设备管理器检查 EVM 驱动程序。 它应如下所示:  

    如果没有,请选择更新驱动器, 然后浏览计算机以获取驱动程序。 您需要确保选择以下位置:  

    此时、EVM 驱动程序应出现在下一个屏幕上、您应该能够将其分配给电路板。  

    请告诉我这是否解决了您的问题、或者它是否仍然存在连接问题。  

    此致、  

    Justin Beigel