主题中讨论的其他器件: LDC1101
各位专家:
我们的客户将 LDC1000EVM 连接到 PC、EVM GUI 正在运行。 传感器板连接大约15秒、然后断开连接15秒、然后重新连接... 它不会保持连接。
我们在下面看到了 E2E 链接:
- LDC1000EVM 连接-传感器论坛-传感器- TI E2E 支持论坛
- LDC1000EVM 未连接-作为 USB 输入器件连接-传感器论坛-传感器- TI E2E 支持论坛
- [常见问题解答]我的电感式传感 EVM 无法连接到 GUI。 如何解决? 传感器论坛-传感器- TI E2E 支持论坛
现在、客户 进度有点小。 通过打开寄存器自动读取、似乎可以保持连接活动。 但是、所有寄存器条目都为零。 当他尝试根据《用户指南》进行更改时,他会收到消息“No registers queued for write”。 他在数据流图中没有输出、这正是他目前真正想要的。
下面提到的一些故障排除线程已超过7年、因此这不是一个新问题。 我们希望收到您的建议。 谢谢你。
此致、
Gerald