This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
马索
抱歉。 我看到90A、认为这是一个扩展问题。 尽管如此、这将是这里的问题、因为除非器件进行占空比、否则通常无法处理这一电流量。 您是否希望测量此处的电流脉冲、或者+/- 90A 是连续幅度? 以下是最大持续电流的曲线:
关于电路、我是否正确理解您正在尝试将 TMCS1100的0->5V 输出范围转换为这里的+/-15V 输出范围? 我在这里看到的挑战是、反馈环路有可能驱动 大于5V 的 VOUT 或 REF 引脚(尤其是直接连接到放大器输出的 REF 引脚)。 从下面的绝对最大值表中可以看到、这些引脚中的任何一个都不能驱动高于电源电压300mV 以上、或者它们可能会受到损坏:
我会选择合适的运算放大器、并对各种用例运行一些仿真、以验证电路中不会发生这种情况。
Calolus、
非常感谢您的回答。
OPAMP 问题。
我明白一点。 对于第一个运算放大器、我将使用具有0-5V 电源的单个运算放大器。
90A 问题。
预期负载条件为每30秒60A 5秒、然后每30秒-60A 5秒。
我将在器件上应用散热器。 顺便说一下、来自 VREF 端子的90A 设置为0V。
将 VREF 引脚设置为 VCC 电平的情况。
TMCS1100 EVM 用户手册建议在 VREF 端子上向 VCC 施加0V 电压。