This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMCS1100:该器件是否可用于具有附加电路的-90A 至90A 传感器?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TMCS1100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1167144/tmcs1100-can-this-device-be-used-for--90a-to-90a-sensor-with-additional-circuit

器件型号:TMCS1100

如果 REF 端子的电压介于2.5V 至5V (VDD)之间、该 IC 的输出将如何工作?

这是否与 Vref 为0-2.5V 不一致?

如果是这样、我想开发一个可以使用反相运算放大器电路测量-90A 至+90A 的电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马索

    理论上、您可以在此处执行的唯一提高电流的潜在拓扑是并联多个器件。 理论上、这应该允许电流增加、因为多个器件将共享负载电流。 但是、我们没有为此类用例开发任何配套资料。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我并不是说增加电流范围。

    我想知道下面的电路是否正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马索

    抱歉。 我看到90A、认为这是一个扩展问题。 尽管如此、这是这里的问题、因为除非器件进行占空比、否则通常无法处理这一电流量。 您是否希望测量此处的电流脉冲、或者+/- 90A 是连续幅度? 以下是最大持续电流的曲线:

    关于电路、我是否正确理解您正在尝试将 TMCS1100的0->5V 输出范围转换为这里的+/-15V 输出范围? 我在这里看到的挑战是、反馈环路有可能驱动 大于5V 的 VOUT 或 REF 引脚(尤其是直接连接到放大器输出的 REF 引脚)。 从下面的绝对最大值表中可以看到、这些引脚中的任何一个都不能驱动高于电源电压300mV 以上、或者它们可能会受到损坏:

    我会选择合适的运算放大器、并对各种用例运行一些仿真、以验证电路中不会发生这种情况。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Calolus、

    非常感谢您的回答。

    OPAMP 问题。

    我明白一点。 对于第一个运算放大器、我将使用具有0-5V 电源的单个运算放大器。

    90A 问题。

    预期负载条件为每30秒60A 5秒、然后每30秒-60A 5秒。
    我将在器件上应用散热器。   顺便说一下、来自 VREF 端子的90A 设置为0V。

    将 VREF 引脚设置为 VCC 电平的情况。

    TMCS1100 EVM 用户手册建议在 VREF 端子上向 VCC 施加0V 电压。