This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我尝试使用 AWR1843AOP 运行中距离雷达演示。 我还做了您之前在论坛上提到的以下更改。
/**! @简要介绍了多模式雷达的工作模式。 *
//#define SUBRATION_CONF_MRR_USRR //两个子帧,MRR 后跟 USRR20。 *
/**! @简要介绍了仅 USRR 工作模式。 *
//#define SUBRA_CONF_USRR //一个子帧 USRR20。 *
/**! @简要介绍了仅 MRR 工作模式。 *
#define CORAB_CONF_MRR //一个子帧 MRR80。 *
当我调试时、我在 DSS 部分中遇到错误"main 不包含帧信息"。 这样做的原因是什么?
您好!
请告诉我们正在使用什么软件版本。 是下面的一个。 它看起来不像
MMWAVE_automotive_toolbox_3_6_0\labs\lab0007_medium_range_radar\src\dss
请查看您已执行的更改。 似乎存在错误
谢谢你
Cesar
您好!
是的、我使用的是以下版本。
MMWAVE_automotive_toolbox_3_6_0\labs\lab0007_medium_range_radar\src\dss
我找不到错误的原因。
我尝试了 mmWave SDK 版本3.5.0.04和3.6.0.00。 问题没有变化。
Onur EMRE
您好!
请查看更改。
我们已经对它们进行了测试、它们工作正常
谢谢你
Cesar
我所做的是更改 MSS 和 DSS 的以下部分。 我正在检查、但看不到任何东西。 您会为该问题提供什么解决方案?
/**! @简要介绍了多模式雷达的工作模式。 *
//#define SUBRATION_CONF_MRR_USRR //两个子帧,MRR 后跟 USRR20。 *
/**! @简要介绍了仅 USRR 工作模式。 *
//#define SUBRA_CONF_USRR //一个子帧 USRR20。 *
/**! @简要介绍了仅 MRR 工作模式。 *
#define CORAB_CONF_MRR //一个子帧 MRR80。 *
Onur Emre
您是否尝试刷写演示? 闪存时是否正常工作?
谢谢你
Cesar
你(们)好
我刷写了演示、但问题未得到解决。
您好!
我已经重新构建了 AOP 的 MRR 演示、并通过私人聊天向您发送了二进制文件的链接。
请尝试二进制文件
谢谢你
Cesar