This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843AOP:ERROR MAIN 不包含帧信息

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1162097/awr1843aop-error-main-does-not-contain-frame-information

器件型号:AWR1843AOP


大家好、
我尝试使用 AWR1843AOP 运行中距离雷达演示。 我还做了您之前在论坛上提到的以下更改。

/**! @简要介绍了多模式雷达的工作模式。 *
//#define SUBRATION_CONF_MRR_USRR //两个子帧,MRR 后跟 USRR20。 *
/**! @简要介绍了仅 USRR 工作模式。 *
//#define SUBRA_CONF_USRR //一个子帧 USRR20。 *
/**! @简要介绍了仅 MRR 工作模式。 *
#define CORAB_CONF_MRR //一个子帧 MRR80。 *

当我调试时、我在 DSS 部分中遇到错误"main 不包含帧信息"。 这样做的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请告诉我们正在使用什么软件版本。 是下面的一个。 它看起来不像

    MMWAVE_automotive_toolbox_3_6_0\labs\lab0007_medium_range_radar\src\dss

    请查看您已执行的更改。 似乎存在错误

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我使用的是以下版本。

    MMWAVE_automotive_toolbox_3_6_0\labs\lab0007_medium_range_radar\src\dss

    我找不到错误的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了 mmWave SDK 版本3.5.0.04和3.6.0.00。 问题没有变化。

    Onur EMRE  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看更改。

    我们已经对它们进行了测试、它们工作正常

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我所做的是更改 MSS 和 DSS 的以下部分。 我正在检查、但看不到任何东西。 您会为该问题提供什么解决方案?

    /**! @简要介绍了多模式雷达的工作模式。 *
    //#define SUBRATION_CONF_MRR_USRR //两个子帧,MRR 后跟 USRR20。 *
    /**! @简要介绍了仅 USRR 工作模式。 *
    //#define SUBRA_CONF_USRR //一个子帧 USRR20。 *
    /**! @简要介绍了仅 MRR 工作模式。 *
    #define CORAB_CONF_MRR //一个子帧 MRR80。 *

    Onur Emre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否尝试刷写演示? 闪存时是否正常工作?

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我刷写了演示、但问题未得到解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经重新构建了 AOP 的 MRR 演示、并通过私人聊天向您发送了二进制文件的链接。

    请尝试二进制文件

    谢谢你

    Cesar