This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 团队
作为我附加的日志文件、在链接二进制文件期间、发生#10296错误。
请检查我的日志文件。
SDK: MMWAVE_L_SDK_05_01_00_03
应用: MMWAVE_L_SDK_05_01_00_03\examples\mmw_demo\MOTION_and_Presence 检测
CCS: 版本:11.2.0.00007
错误: 致命错误#10296:无法打开输出文件"MOTION_and_Presence _detection_demo_xwrL64xx-EVM_m4fs0-0_FreeRTOS_ti-arM-clang.out"进行写入
我确实编译了一些位于 MMWAVE_L_SDK_05_01_00_03中的示例(并非全部)。
没有编译错误、但该示例。
请检查此问题、让我为其提供解决方案。
e2e.ti.com/.../motion_5F00_and_5F00_presence_5F00_detection.build.zip
我发现构建方法已经完成。
更改项目名称 simple one、例如 test。
它工作正常。
我认为 util tiarmclang 对文件路径语言多字节有一些限制。 等等
请检查此项。
如果我是对的、应该发布新版本的 tiarmclang。