This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432:在链接二进制文件期间失败。

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1183703/awrl6432-during-link-binary-it-failed

器件型号:AWRL6432

尊敬的 TI 团队

作为我附加的日志文件、在链接二进制文件期间、发生#10296错误。

请检查我的日志文件。

SDK: MMWAVE_L_SDK_05_01_00_03

应用: MMWAVE_L_SDK_05_01_00_03\examples\mmw_demo\MOTION_and_Presence 检测

CCS:  版本:11.2.0.00007

错误: 致命错误#10296:无法打开输出文件"MOTION_and_Presence _detection_demo_xwrL64xx-EVM_m4fs0-0_FreeRTOS_ti-arM-clang.out"进行写入

我确实编译了一些位于  MMWAVE_L_SDK_05_01_00_03中的示例(并非全部)。

没有编译错误、但该示例。

请检查此问题、让我为其提供解决方案。

e2e.ti.com/.../motion_5F00_and_5F00_presence_5F00_detection.build.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现构建方法已经完成。

    更改项目名称 simple one、例如 test。

    它工作正常。

    我认为 util tiarmclang 对文件路径语言多字节有一些限制。 等等

    请检查此项。

    如果我是对的、应该发布新版本的 tiarmclang。