请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDC1000 美好的一天!
去年 Matthew Minasi (非常感谢? 马修!) 帮助我使用容器上方的超声波风管对液位感应解决方案进行原型设计。 我们成功地进行了原型设计、并建议使用 TDC1000-C2000EVM 作为参考设计使用来自 TDC1000-GASEVM 设计的激励信号升压器来设计电路板。 因此、我有板、我无法启动它、因为在第一次触发脉冲之后、TDC1000会产生激励脉冲和启动脉冲、但在它之后不执行任何操作、甚至在复位之前不接受任何其他触发脉冲。 回波信号似乎也不会消失。
Matthew 没有回应、看起来他改变了他的职位或其他事情。
请帮我、我将提供解决问题所需的原理图、示波器截图或其他任何内容。 如果有人可以使用 TeamViewer 或其他远程协助工具来帮助我、那将会很棒。
谢谢!