This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000:请帮助推出基于 TDC1000的解决方案

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000, TDC1000-C2000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/599181/tdc1000-please-help-bringing-up-a-tdc1000-based-solution

器件型号:TDC1000

美好的一天!

去年 Matthew Minasi (非常感谢? 马修!) 帮助我使用容器上方的超声波风管对液位感应解决方案进行原型设计。 我们成功地进行了原型设计、并建议使用 TDC1000-C2000EVM 作为参考设计使用来自 TDC1000-GASEVM 设计的激励信号升压器来设计电路板。 因此、我有板、我无法启动它、因为在第一次触发脉冲之后、TDC1000会产生激励脉冲和启动脉冲、但在它之后不执行任何操作、甚至在复位之前不接受任何其他触发脉冲。 回波信号似乎也不会消失。

Matthew 没有回应、看起来他改变了他的职位或其他事情。

请帮我、我将提供解决问题所需的原理图、示波器截图或其他任何内容。 如果有人可以使用 TeamViewer 或其他远程协助工具来帮助我、那将会很棒。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Oleg、

    您目前是否同时使用 HV 升压板和 TDC1000-C2000EVM 来进行此启动? TDC1000-C2000EVM 和 TDC1000-GASEVM 之间存在一些小差异、允许 GASEVM 与 HV 升压板连接。 您是否已从 TDC1000-C2000EVM 中移除 R80和 R81? 有关 HV 电路板的其他设置信息、我建议查看 TDC1000-GASEVM 用户指南: www.ti.com/.../sniu026a.pdf

    否则,请保存并上载您的配置文件,并包括您看到的内容的一些范围快照--最好显示触发器、启动、停止和 COMPIN。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不可以、我使用的是基于 EVM 设计的定制板。 因此、我将基于 TDC1000-C2000EVM 固件开发定制固件、我想问题出在 TDC1000初始化过程中。 当然、如果有问题、我可以上传我的 BUARD 原理图和 TDC1000初始化代码。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Oleg、

    是的、查看电路板原理图和您正在使用的 TDC1000寄存器设置会有所帮助。

    谢谢、