This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC0851屏蔽干扰金属

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC0851, LDC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/599329/ldc0851-shielding-from-interfering-metal

主题中讨论的其他器件:LDC0851LDC1101

尊敬的先生:

我们正在寻找要  放置在参考线圈上的铁氧体胶带。

但仍然不确定这将解决问题、

与线圈层叠1mm 一样、金属封装不会出现接近感应降低问题。

请发表评论

此致

Seema Joshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seema、

    我已经开始了一个新的线程来解决这个问题、这是以下线程讨论的延续: e2e.ti.com/.../505676

    问题似乎是如何使用铁氧体屏蔽来正确屏蔽干扰金属。 这是我们的通用电感式传感器(如 LDC161x 系列和 LDC131x 系列)的常用技术。 另外还有一个博客更详细地讨论了此技术: e2e.ti.com/.../inductive-sensing-how-to-shield-from-metal-interference

    然而、虽然此技术也可用于 LDC0851、但由于铁氧体材料的匹配要求和可变性、并非所有用例/线圈布置都受支持。

    推荐铁氧体:并排配置

    例如、在并排线圈布置中、铁氧体膜可均匀地应用于 LSEE 和 LREF 传感器通道下方。 这样、两个通道会看到铁氧体引入的相同电感偏移、铁氧体的任何温度影响基本上都由两个通道跟踪并消除、因此感应距离将保持大致不变。

    不建议使用铁氧体:堆叠线圈配置

    现在、该技术不适合用于堆叠式线圈方法。 原因是仅将铁氧体屏蔽应用于 LREF 传感器侧会引入电感失调电压、该失调电感失调电压可能会随温度或部件间的变化而变化、并且不会由两个通道跟踪。 因此、您需要在 LSENSE 通道上进行足够大的电感变化、以克服最坏情况下的不匹配(非常接近)、或者灵活地根据温度和初始校准动态更改 ADJ 代码(需要系统级特性和温度读数)。

    建议在理想情况下设计系统、使干扰金属足够远、不会产生影响、或使用铁氧体并排线圈实现、或使用具有高分辨率输出的器件(如 LDC131x、LDC161x、 或 LDC1101)来决定传入的金属。 否则、将干扰金属靠近传感器将改变电感读数/缩小范围、并使用 LDC0851实现堆叠线圈、而您所能做的选择有限。

    另一种选择是一种高级技术、如果干扰金属处于固定位置而不是动态移动、则可以应用该技术。 您可以偏斜线圈电感(向 LREF 传感器添加更多电感)、以便存在固定金属外壳的标称电感产生 LSENSE / LREF≈1的比率。 然后、这将有效地消除金属产生的电感偏移、并使开关距离与非屏蔽/匹配的线圈电感情况类似。 当然、如果不使用高级仿真器工具来计算存在金属的确切电感、例如 ADS、 或者、通过使用各种电感偏移进行几种不同的线圈设计来微调电感(如果您能够承受几次不同的线圈迭代、则更容易)。 如果您决定走这条路、可以使用电感计算器工具中的"Spiral_Inductor_Designer"选项卡进行粗略近似计算、并通过从 LSENSE 中减去内部匝数(或将内部匝数添加到 LREF)来迭代线圈设计: www.ti.com/.../slyc137

    我应该注意的是、这些线圈设计仅适用于屏蔽用例。 对于非屏蔽情况、它们的性能会更差、对于这种情况、仍然建议使用已匹配的线圈。

    此致、
    Luke Lapointe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    您能不能更详细地解释一下铁氧体造成的温度影响。  

    在使用 Radj 进行传感器校准期间、失调电压有何变化、可以对其进行管理?

    此致

    Seema Joshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Luke、
    请告诉我、如果是叠层线圈、如何保持铁氧体?

    此致
    塞马
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Seema、
    我们已经看到铁氧体板可以随温度变化磁导率。 请注意、铁氧体板的高磁导率会导致线圈的电感增加、并被屏蔽以免受其他金属的影响。 因此、如果磁导率增加/减少、则电感也是如此。 对于堆叠式线圈实现、这意味着最靠近铁氧体的线圈将经历更多的铁氧体随温度变化的变化、这将影响开关点。 根据磁导率变化的严重程度、它可能会产生足够的电感变化、导致输出状态变化。 因此、我建议不要将铁氧体与叠层线圈实现一起使用、或者至少要非常小心地注意这种效果。
    我们还发现铁氧体板在厚度和磁导率变化方面存在一些零件间的差异性。 因此、您可以通过调整 ADJ 电平来获得适用于单个原型的东西、 但是、除非您能够校准每个器件并保证温度保持静态、或者开关距离中有足够的裕度来考虑变化、否则很难将铁氧体材料用于堆叠线圈。 这也是我们推荐并排线圈布局或更高分辨率 LDC 对引入的金属做出明智决策的另一个原因。
    此致、
    Luke Lapointe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:

    堆叠线圈的应用需求、我们无法使用并排线圈、  

    与智能接口相关、我们只需要具有开关输出。

    我知道温度效应与电感值成正比、在什么温度下它的效率如何

    ?? 在传感距离方面有哪些好处??

    分享一个观察结果。

    我们尝试将铁氧体环粘在堆叠线圈的参考线圈表面上 、发现开关保持开启状态。

    已尝试从参考线圈表面移走铁氧体环、发现开关保持打开状态、直到铁氧体达到接近线圈 OD 的距离 Aprox。

    请对铁氧体板的尺寸形状和放置方式进行评论。我们需要对其进行评估。

    我们是否会尝试使用黄铜屏蔽而不是钢???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Seema、
    您看到的行为是将铁氧体与堆叠线圈一起使用的结果。 当您将铁氧体引入底部(LREF 侧)时、LREF 通道的电感将增大。 根据电感增加的程度(与 LSENSE 通道相比)、可能足以导致输出切换。 为了抵消此效应、您可以增大 ADJ 设置、从而有效地从 LREF 中减去电感偏移。 请参阅 LDC0851数据表的第8.3.2节"阈值调整模式"。 您可以使用表1中显示的电阻器值来选择 ADJ 值。
    此致、
    Luke
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luck:

    为了实现线圈外径的高度接近(即、直径为15.6mm 的5mm)、我们已将 Radj 调整为1.9K。

    现在 、根据您的建议、我们是否应该尝试降低1.9K 以将 Radj 引脚接地短路?? 或者、我们是否应该尝试提高 Radj 的价值??

    请告知我们是否应尝试将铁氧体板粘在线圈的外围?? 那么 、铁氧体的这种影响将匹配??

    此致

    Seema Joshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luck:

    我们正在等待您对上述有关使用堆叠线圈进行屏蔽式接近感应的查询的答复。

    我们通过非屏蔽层叠线圈接近4mm 和5mm。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Seema、
    如果输出在没有金属的情况下打开(0V)、则这意味着 LSENSE 电感小于 LREF 电感。 如果在堆叠线圈配置下添加铁氧体板、可能会出现这种情况。 要缓解此问题、您需要降低 LREF 通道所见的电感。 您可以通过增加 ADJ 代码来实现这一点。 有关可用于选择不同 ADJ 代码的电阻器值列表、请参阅 LDC0851数据表的表1。 请注意、这将使您的特定演示正常工作、但正如我在上面的文章中所告诫的、铁氧体材料可能会因器件间和过热而异、这将影响每个演示使用哪个 ADJ 电平。
    在正常情况下(无铁氧体)、LSENSE 和 LREF 电感的标称值是匹配的。 这就是我们通常建议使用器件的方式、因为您将获得环境补偿和可重复的开关距离。 如果使用铁氧体、我们建议采用并排线圈方向、以使 LREF 和 LSENSE 通道上的电感保持匹配。
    此致、
    Luke
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Luke:

    我们将尝试将 Radj 调整为更高的值。
    以获得一致的结果
    我们计划在 Wurth 电子 产品 www.digikey.com/.../we-fsfs 上提供0.3 mm 的标准铁氧体板
    以增强铁氧体的一致性。
    此外、我们还将把相同的绕在堆叠线圈的外围、以便铁氧体提供的温度影响将影响基准和传感线圈。

    此致
    Seema Joshi