This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443:相移器的 API 在哪里?

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443, AWR1243, AWR1443, IWR1642, AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/596975/iwr1443-where-is-the-api-for-the-phase-shifter

器件型号:IWR1443
主题中讨论的其他器件: AWR1243AWR1443IWR1642AWR1642

你(们)好

由于每个传输通道中都有一个移相器、因此我想通过改变每个通道的相位来控制波束方向。 但是、我找不到相应的 API。 您能告诉我在哪里可以找到它吗?

另一个问题是、根据 MMW 演示、TI 针对接收到的数据执行频域波束形成而不传输波束形成。 由于每个通道都有一个移相器、为什么演示会执行接收波束形成而不是跨阻波束形成?  是否有任何注意事项?

此外、每个 xWR14/16芯片的技术参考手册在哪里? 我可以找到的只是数据表。

谢谢

Xining Yu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    IWR1443不支持通过相移形成波束。

    器件技术参考手册可在产品页面 www.ti.com/.../technicaldocuments 的"技术文档"选项卡下找到

    以下是指向该文档的直接链接: www.ti.com/.../swru522

    谢谢、
    Vaibhav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    在 IWR1443数据表中、"IWR1443发射子系统包含三个并行发射链、每个链都具有独立的相位和振幅控制。 "此外、如下图所示、该功能是否在蓝色移相器中循环?

    Xining

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Xining、

    即允许二进制相位调制的0/180相移器、用于干扰检测而不是波束形成。

    谢谢、
    Vaibhav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我看到了。 是否有任何 API 可用于控制此相移器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    在毫米波 SDK 用户指南中、
    配置文件 Cfg 讨论了第7个元素、其中讨论了 Tx 天线的 Tx 相移器

    第5.3.3节毫米波链路、图19

    请参阅 mmWave Link 中的 DOxygen
    文件://C:/ti/mmwave_sdk_01_00_00_04/packages/ti/control/mmwavelink/docs/doxygen/html/index.html

    C:\ti\mmwave_sdk_01_00_00_04\packages/ti\control\mmwavelink\src
    rl_sensor.c
    rlReturnVal_t rlSetBpmCommonConfig (rlUInt8_t deviceMap、rlBpmCommonCfg_t*数据)

    此致、
    Joe Quintal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    Tx 相移器是 AWR1243的一部分、不在 IWR1443中使用。

    SWRU522是 TRM 的文档。 IWR 器件技术参考手册。

    www.ti.com/.../swru522.pdf - AWR TRM
    www.ti.com/.../swru520.pdf - IWR TRM

    此致、
    Joe Quintal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我怀疑某些文档中存在一些拼写错误、因为我可以看到以下内容:

    - AWR1443和 IWR1443数据表第6.4.1.2节都说:"通过对各个链的移相器进行编程、可以实现发射波束形成"。
    - AWR1243数据表的相应部分(6.3.1.2)未提及此类功能。

    我们能否清楚地说明 AWR 和 IWR 系列中哪些成员支持 TX 相移控制?


    谢谢、
    François μ A。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、相移器仅提供两个相位偏移- 0和180度。 我认为这点也应该清楚说明。 除非之前我曾认为相移器支持0至180度的相位偏移。

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    AWR1243器件具有 Tx 相移器和二进制相位调制功能。  其他器件 AWR1642、IWR1642、AWR1443和 IWR1443均包含二进制相位调制。  该文本将在下一个器件数据表中进行澄清。

    BPM 和线性相移器处于通用相移(延迟块)中。  

    此致、

    Joe Quintal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 AWR1243的当前数据表版本中、未列出 Tx 相移器、它将出现在未来型号器件 AWR1243P 中。
    因此、对于 xWR1443和 xWR1642、仅为 Tx 移位器操作列出了 BPM 二进制相位调制。
    此致、
    Joe Quintal