请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR1443 主题中讨论的其他器件: AWR1243、 AWR1443、 IWR1642、 AWR1642
你(们)好
由于每个传输通道中都有一个移相器、因此我想通过改变每个通道的相位来控制波束方向。 但是、我找不到相应的 API。 您能告诉我在哪里可以找到它吗?
另一个问题是、根据 MMW 演示、TI 针对接收到的数据执行频域波束形成而不传输波束形成。 由于每个通道都有一个移相器、为什么演示会执行接收波束形成而不是跨阻波束形成? 是否有任何注意事项?
此外、每个 xWR14/16芯片的技术参考手册在哪里? 我可以找到的只是数据表。
谢谢
Xining Yu