This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/FDC1004EVM:FDC1004EVM

Guru**** 2605745 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC1004EVM, FDC1004, FDC2214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/597772/starterware-fdc1004evm-fdc1004evm

器件型号:FDC1004EVM
主题中讨论的其他器件: FDC1004FDC2214

工具/软件:Starterware

我刚刚购买了 FDC1004EVM、在尝试更新固件失败后、它已停止与 Windows 中的 GUI 通信。

我无法再与其通信。

当我插入时、Windows 将其识别为 USB。

但 GUI 看不到它。

它最初与 GUI 正确通信。

我尝试更新固件:我认为它可能附带了较早的固件并希望更新它。

我阅读了说明、并在第3.9节中遵循了这些说明

它开始正常、但随后挂起。

我至少等了10分钟才打断了这个过程:我完全了解这样做的风险。

说明说可能需要一些时间。

"等待固件上载。 此时请勿断开 EVM 与 PC 的连接! 另请注意、GUI 将与 EVM 断开连接。 上传过程不应超过一分钟。 如果上传失败或持续时间超过一分钟、请拔下 EVM 并重新启动 GUI。"  

我按照以下步骤操作:已断开器件连接、如果上传未在1分钟内完成、则重新启动 GUI。

我等了10分钟。

GUI 不再识别该器件。

我该怎么做?

谢谢。

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alan:

    您上传到 EVM 的是哪个文件? 或者您是否上传了整个 zip 文件夹?

    请通过以下链接尝试使用此旧 GUI。 GUI 是否识别该器件?
    www.ti.com/.../snac058

    此致、
    Yibo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yibo、
    我选择了 FDC2x14_LDC13xxRevB_LDC16xxRevB_EVM_Firmware.txt。

    我按照说明操作、这就是他们说要选择的选项。
    我想它开始闪烁、然后挂断。
    我什么都不做。
    比如我没有断开任何连接、甚至执行任何其他操作。

    我等了10分钟、还没结束。
    它指示如果需要1分钟以上的时间、则断开 EVM 并退出 GUI、然后重试。

    我害怕它是"被骗了"的、对吧?
    Alan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可以看到 USB、但仅此而已。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它在那之前就连接了。
    它现在也插入到了我的笔记本电脑上的 USB 中、尽管它之前通过 USB 集线器工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看到一篇文章可能对我有所帮助。
    我不确定如何转发、但他们说:
    _________________________________________

    在答复 Mitch Sevier 时:
    您好 Mitch、
    如果您下载感应解决方案 GUI (v1.8.8)、您可以在 C:\ti\Sensing Solutions EVM GUI-1.8.8\PC GUI_NODE_MODUES\SspEvmNodeJS 中的 SSP_Protocol_Int0v4.js 文件中找到通信协议。
    谢谢、
    Rachel
    _________________________________________

    您能告诉我在哪里可以找到此传感解决方案 GUI 吗?
    我搜索了它、但没有看到它。

    或者、如果这对我们没有帮助、那么 TI 如何从坏闪存中恢复?
    您对 DFU 器件固件更新恢复模式案例有何看法?

    固件最初是如何刷写的?
    是否有用于此目的的实用程序?

    我看到用户在与此设备通信时遇到一些其他问题、我不是唯一的问题。
    GUI 可能需要更新?

    感谢你的帮助。
    当我首次运行 GUI 并使用板载传感器对其进行测试时、非常好。

    我想进一步讨论它。

    谢谢、
    Alan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我是否错过了这里的回复?
    我按照说明操作、我的德州仪器设备已损坏。

    我该怎么做?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alan:

    遗憾的是、FDC2x14文件不适用于 FDC1004。

    用户指南仅将其用作示例。 其内容为"下图显示了如何上传 FDC2214 EVM 固件、但对于任何 LDC、FDC 或 HDC EVM、在使用其各自的固件文件时、步骤是相同的。"

    此致、
    Yibo