请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:FDC1004EVM 主题中讨论的其他器件: FDC1004、 FDC2214
工具/软件:Starterware
我刚刚购买了 FDC1004EVM、在尝试更新固件失败后、它已停止与 Windows 中的 GUI 通信。
我无法再与其通信。
当我插入时、Windows 将其识别为 USB。
但 GUI 看不到它。
它最初与 GUI 正确通信。
我尝试更新固件:我认为它可能附带了较早的固件并希望更新它。
我阅读了说明、并在第3.9节中遵循了这些说明
它开始正常、但随后挂起。
我至少等了10分钟才打断了这个过程:我完全了解这样做的风险。
说明说可能需要一些时间。
"等待固件上载。 此时请勿断开 EVM 与 PC 的连接! 另请注意、GUI 将与 EVM 断开连接。 上传过程不应超过一分钟。 如果上传失败或持续时间超过一分钟、请拔下 EVM 并重新启动 GUI。"
我按照以下步骤操作:已断开器件连接、如果上传未在1分钟内完成、则重新启动 GUI。
我等了10分钟。
GUI 不再识别该器件。
我该怎么做?
谢谢。