请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMP91200 大家好、
客户希望使用 LMP91200测量 被污染水的 PH 值。
对于 E 版数据表、删除了 SPI 功能。
他需要查看 PH 设计的参考原理图。
Q1:您是否会提供参考原理图来测量 E 版本数据表的 PH?
Q2:对于 E 版数据表、我认为其内容非常简短。
a)。 对于 PH 缓冲器、 GUARD1、INP、GUARD2、VOUT 和 VOCM 引脚的电压范围是多少?
b)。 对于 VCM 缓冲器、 VREF、VCM 和 VCMHI 引脚的电压范围是多少?
C)、对于 PGA、增益是否为5V/V? 该值5V/V 是否恒定?
祝你一切顺利、
张美键
亚洲客户支持中心
应用工程师