This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP91200:LMP91200参考设计问题

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP91200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/592777/lmp91200-lmp91200-reference-design-questions

器件型号:LMP91200

大家好、

客户希望使用 LMP91200测量 被污染水的 PH 值。

对于 E 版数据表、删除了 SPI 功能。  

他需要查看 PH 设计的参考原理图。  

Q1:您是否会提供参考原理图来测量 E 版本数据表的 PH?

Q2:对于 E 版数据表、我认为其内容非常简短。

a)。 对于 PH 缓冲器、 GUARD1、INP、GUARD2、VOUT 和 VOCM 引脚的电压范围是多少?

b)。 对于 VCM 缓冲器、  VREF、VCM 和 VCMHI 引脚的电压范围是多少?

C)、对于 PGA、增益是否为5V/V? 该值5V/V 是否恒定?

祝你一切顺利、
张美键
亚洲客户支持中心
应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    有人可以支持此案例吗? 客户正在等待我的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    是否有人支持此案例?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mickey、您好!

    附加了参考原理图:

    25°C 时标准 Ag/AgCl pH 探针的理论输出为59.16mV/pH、在7.00 pH 时为0V 输出。 该输出与绝对温度成正比。

    因此、输入范围可在640mV @-40°C 至1.1V @125°C 之间变化

    PGA 的增益是恒定的、等于5V/V 遗憾的是、如果没有 SPI、您将无法再访问 PGA。

    请告诉我您的问题是否得到了回复。

    此致、

    Carmine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Carmine、

    感谢您的支持。
    客户希望使用 PT100进行温度补偿。 现在、LMP91200没有 SPI 接口、
    如何使用 PT100进行温度补偿?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey、您好!
    在我们通过电子邮件进行对话后、我将关闭此主题。
    如果您需要更多信息、请告诉我。
    此致、
    Carmine
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Carmine、

    好的。 感谢你的帮助。