大家好、
LDC1312EVM 上有外部40MHz 振荡器。
如果使用单通道操作、我们是否应该根据下表1进行2分频? 
如果 在单通道运行时使用 fREFx=40MHz、我想问什么问题。
此致、
雅丽塔/日本地区
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
LDC1312EVM 上有外部40MHz 振荡器。
如果使用单通道操作、我们是否应该根据下表1进行2分频? 
如果 在单通道运行时使用 fREFx=40MHz、我想问什么问题。
此致、
雅丽塔/日本地区
Luke -San、
感谢您的支持。
>但是,如果您同时使用两个通道,则可以安全地以40MHz 运行。
我是否应该将外部线圈和电容器设置为刚刚启用40MHz 运行的未使用通道?
我看到了以下应用手册、似乎 需要外部线圈和电容器、但希望在情况下进行确认。
----------------------------------------
(第5页)
如果通道0激活时间(大约为 Q/fSENSOR)足够短、这可能是有利的
在通道1上附加一个传感器、但忽略通道1的转换数据。 通过这种方式
LDC131x 可在 fREF=40MHz 时运行、但会以第二个通道上的转换时间为代价。 。
传感器几何形状不需要与通道0的传感器匹配。
http://www.tij.co.jp/jp/lit/an/snoa945/snoa945.pdf
----------------------------------------
此致、
雅丽塔/日本地区