This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1312EVM:外部40MHz 振荡器

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1312EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/598566/ldc1312evm-external-40-mhz-oscillator

器件型号:LDC1312EVM

大家好、

 LDC1312EVM 上有外部40MHz 振荡器。
  如果使用单通道操作、我们是否应该根据下表1进行2分频?


如果  在单通道运行时使用 fREFx=40MHz、我想问什么问题。

此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yaita-San、
    如果使用单通道测量、则应对基准频率进行分频。 但是、如果您同时使用两个通道、则可以安全地以40MHz 运行。
    此致、
    Luke
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke -San、

    感谢您的支持。

    >但是,如果您同时使用两个通道,则可以安全地以40MHz 运行。
    我是否应该将外部线圈和电容器设置为刚刚启用40MHz 运行的未使用通道?

    我看到了以下应用手册、似乎 需要外部线圈和电容器、但希望在情况下进行确认。
    ----------------------------------------
    (第5页)
    如果通道0激活时间(大约为 Q/fSENSOR)足够短、这可能是有利的
    在通道1上附加一个传感器、但忽略通道1的转换数据。 通过这种方式
    LDC131x 可在 fREF=40MHz 时运行、但会以第二个通道上的转换时间为代价。 。
    传感器几何形状不需要与通道0的传感器匹配。
    http://www.tij.co.jp/jp/lit/an/snoa945/snoa945.pdf
    ----------------------------------------

    此致、
    雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yaita-San、
    是的、未使用的通道应该仍然连接了有效的传感器。 您可以将转换时间设置为最小值并忽略其数据。
    此致、
    Luke
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke -San、

    感谢你的答复。
    您能否告诉我背景 、为什么需要有效的传感器(LC 振荡电路)、尽管它未使用?

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yaita-San、
    您将遇到的问题是、在未连接传感器的情况下、您将获得错误标志、如看门狗超时错误。 不过,我认为这是唯一的问题。
    此致、
    Luke