主题中讨论的其他器件:AWR1443、 UNIFLASH、 AWR1243
我想将 AWR1642EVM 设置为在 BoostPack+DevPack+TSW1400的组合下使用。 我在下面得到了建议...
•您将在‘mmwave_DFP_00.06.01.01\firmware\MSS\ar16xx’处找到 AWR16xx 固件二进制文件,您可以将其与 RadarStudio 一起使用以通过 SPI 发送 CMD。
•当您将 RadarStudio 与 AWR16xx 配合使用时、您只需在 SOP2模式下下载 BSS 和 MSS 二进制文件、无需下载配置文件。
•此 DFP 00.06.01.01版本中提供的 AWR16xx 固件只能在 SOP-2模式下使用。
•‘mAWR16xx,您需要使用‘ar1xxx_BSS_rprc.bin’FW 文件从 mwave_DFP_00.06.01.01\firmware\bss’路径下载到器件。
•在 AWR1443上,此版本的 DFP 将不起作用,您需要使用 DFP 00.06.00.05版本。
‘,我无法将“ar1xxx_BSS_rprc.bin”文件刷写到 AWR1642EVM,如下所示。
*** Uniflash 日志***
[2017/5/26 3:30:58] [INFO_CortexR4_0:初始化完成。
[2017/5/26 3:30:58] [INFO_CortexR4_0:正在闪存过程...
[2017/5/26 3:30:58] [INFO_CortexR4_0:正在连接到 COM 端口 COM7...
[2017/5/26 3:30:58] [INFO_CortexR4_0:复位到器件的连接
[2017/5/26 3:30:59] [INFO_CortexR4_0:设置中断信号
[2017/5/26 3:30:59] [INFO_CortexR4_0:连接到 COM 端口成功。 可能会继续闪烁。
[2017/5/26 3:30:59] [INFO_CortexR4_0:正在读取器件版本信息...
[2017/5/26 3:30:59] [INFO_CortexR4_0:**指定用于刷写的2个文件。
[2017/5/26 3:30:59] [info] CortexR4_0:正在检查文件 C:/ti/mmwave_dfp_00.06.01.01/firmware/bss/ar1xxx_bss_rprc.bin 中 AWR1642的正确标头。
[2017/5/26 3:31:00] [Info] CortexR4_0:C:/ti/mmwave_dfp_00.06.01.01/firmware/bss/ar1xxx_bss_rprc.bin 文件的标头表示它不是刷写到 AWR1642:0x43525052的有效文件
[2017/5/26 3:31:00] [错误] CortexR4_0:!!! 正在中止闪存指定文件!!!
[2017/5/26 3:31:00] [info] CortexR4_0:正在从 COM 端口 COM7上的器件断开连接...
[2017/5/26 3:31:00] [INFO_CortexR4_0:正在刷写实例清理...
[2017/5/26 3:31:00] [INFO_CortexR4_0:实例已取消初始化!
***********