This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:我无法通过 MODE 设置 AWR1642EVM。

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1443, UNIFLASH, AWR1642, AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/598379/awr1642-i-could-not-setup-awr1642evm-through-mode

器件型号:AWR1642
主题中讨论的其他器件:AWR1443UNIFLASHAWR1243

我想将 AWR1642EVM 设置为在 BoostPack+DevPack+TSW1400的组合下使用。 我在下面得到了建议...

•您将在‘mmwave_DFP_00.06.01.01\firmware\MSS\ar16xx’处找到 AWR16xx 固件二进制文件,您可以将其与 RadarStudio 一起使用以通过 SPI 发送 CMD。
•当您将 RadarStudio 与 AWR16xx 配合使用时、您只需在 SOP2模式下下载 BSS 和 MSS 二进制文件、无需下载配置文件。
•此 DFP 00.06.01.01版本中提供的 AWR16xx 固件只能在 SOP-2模式下使用。
•‘mAWR16xx,您需要使用‘ar1xxx_BSS_rprc.bin’FW 文件从 mwave_DFP_00.06.01.01\firmware\bss’路径下载到器件。
•在 AWR1443上,此版本的 DFP 将不起作用,您需要使用 DFP 00.06.00.05版本。

 ‘,我无法将“ar1xxx_BSS_rprc.bin”文件刷写到 AWR1642EVM,如下所示。

*** Uniflash 日志***

[2017/5/26 3:30:58] [INFO_CortexR4_0:初始化完成。

[2017/5/26 3:30:58] [INFO_CortexR4_0:正在闪存过程...

[2017/5/26 3:30:58] [INFO_CortexR4_0:正在连接到 COM 端口 COM7...

[2017/5/26 3:30:58] [INFO_CortexR4_0:复位到器件的连接

[2017/5/26 3:30:59] [INFO_CortexR4_0:设置中断信号

[2017/5/26 3:30:59] [INFO_CortexR4_0:连接到 COM 端口成功。 可能会继续闪烁。

[2017/5/26 3:30:59] [INFO_CortexR4_0:正在读取器件版本信息...

[2017/5/26 3:30:59] [INFO_CortexR4_0:**指定用于刷写的2个文件。

[2017/5/26 3:30:59] [info] CortexR4_0:正在检查文件 C:/ti/mmwave_dfp_00.06.01.01/firmware/bss/ar1xxx_bss_rprc.bin 中 AWR1642的正确标头。

[2017/5/26 3:31:00] [Info] CortexR4_0:C:/ti/mmwave_dfp_00.06.01.01/firmware/bss/ar1xxx_bss_rprc.bin 文件的标头表示它不是刷写到 AWR1642:0x43525052的有效文件

[2017/5/26 3:31:00] [错误] CortexR4_0:!!! 正在中止闪存指定文件!!!

[2017/5/26 3:31:00] [info] CortexR4_0:正在从 COM 端口 COM7上的器件断开连接...

[2017/5/26 3:31:00] [INFO_CortexR4_0:正在刷写实例清理...

[2017/5/26 3:31:00] [INFO_CortexR4_0:实例已取消初始化!

***********

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我曾尝试过类似的设置、只擦除 AWR1642 EVM 上的 SPI 闪存。 那么它运行良好。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Takeshi San、
    我们建议您使用以下链接 www.ti.com/.../mmwave-dfp 中的最新 DFP 封装
    在此安装中、您将找到一个文件夹"rf_eval"、您将在其中找到 Radar studio 工具。 还有一个"docs"文件夹、其中包含 Radarstudio_user 的 guid.pdf。本文档提供了将 RADAR Studio 工具连接到 AWR1642 EVM 的分步说明。

    如果使用 RADAR Studio、则无需将任何映像刷写到串行闪存中。 您可以从 Radar studio 工具本身下载 FW。 请参阅用户指南中的"固件下载"部分。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DHAM-SAN、

    感谢您的信息。 这是 MMWAVE_DFP 00_07_00_04、据说该器件支持 AWR1243。  

    您是否确实确定它适用于 AR1642EVM? 只是我想确保。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takeshi San、

    RADAR Studio 也可用于 AWR1642、用于射频评估。 您将找到一个"rf_eval/rf_eval_firmware"文件夹、您可以在其中找到要用于 AWR1642的固件。

    此致、

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ./rf_eval/rf_eval_firmware/radarss/xwr16xx_radarss_rprc.bin 也无法正常工作、如下所示。

    VOLUME_downVerbose Clear Close
    [2017/5/29 15:40:07][INFO_CortexR4_0:初始化完成。
    [2017/5/29 15:40:07][INFO_CortexR4_0:正在闪存过程...
    [2017/5/29 15:40:07][info] CortexR4_0:正在连接到 COM 端口 COM7...
    [2017/5/29 15:40:07][INFO_CortexR4_0:复位到器件的连接
    [2017/5/29 15:40:08][INFO_CortexR4_0:设置中断信号
    [2017/5/29 15:40:08][INFO_CortexR4_0:连接到 COM 端口成功。 可能会继续闪烁。
    [2017/5/29 15:40:08][info] CortexR4_0:正在读取器件版本信息...
    [2017/5/29 15:40:08][INFO_CortexR4_0:**指定用于刷写的2个文件。
    [2017/5/29 15:40:08][Info] CortexR4_0:检查文件 C:/ti/mmwave_dfp_00_07_00_04/rf_eval/rf_eval_firmware/radarss/xwr16xx_radarss_rprc.bin 以获取 AWR1642的正确标头。
    [2017/5/29 15:40:09][Info] CortexR4_0:C:/ti/mmwave_dfp_00_07_00_04/rf_eval/rf_eval_firmware/radarss/xwr16xx_radarss_rprc.bin 文件的标头表示它不是刷写到 AWR1642:0x43525052的有效文件
    [2017/5/29 15:40:09][错误] CortexR4_0:!!! 正在中止闪存指定文件!!!
    [2017/5/29 15:40:09][info] CortexR4_0:正在从 COM 端口 COM7上的器件断开连接...
    [2017/5/29 15:40:09][INFO_CortexR4_0:正在启动刷写实例清理...
    [2017/5/29 15:40:09][INFO_CortexR4_0:实例已取消初始化!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Takeshi San、
    对于 RADAR Studio 使用、您不需要将二进制文件刷写到串行闪存中。 它们将直接从 Radar Studio 工具加载。 在 Radar Studio 用户指南的第5.1.3节中、您可以找到这些详细信息。
    另请注意、您需要从 RADAR Studio 设置 SOP 2、以便串行闪存中的二进制文件不会加载到器件中。

    此致、
    DHAM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Takeshi San、
    说明和用户指南是否对您有所帮助?

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DHAM-SAN、

    感谢您的支持。 如您所述、我可以使用最新的 Radar Studio (修订版1.7.4)执行整个直通模式。 我仍然需要检查所有功能是否都在模式下工作。 但我认为我们可以闭合线程。