This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243BOOST:RADAR Studio 脚本故障

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/599266/awr1243boost-radar-studio-script-failure

器件型号:AWR1243BOOST

您好!  

我们将 AWR1243BOOST + MMWAVE_DEVPACK 连接在一起。 两个电路板的设置均已完成。

两个电路板均已通电、所有连接均处于活动状态。 AWR1243BOOST 处于 SOP0模式。

我们尝试使用 RADAR Studio 软件 v1.7.4.0与电路板通信、该软件是从 TI 网站下载的 DFP 软件包的一部分。  

当出现 RADAR Studio 窗口时、我们会得到以下错误。 请注意、我们以管理员身份运行 Radar Studio。 请参阅下面的屏幕截图以了解错误消息。  

非常感谢您的帮助。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们还无法看到应显示的用于控制器件的任何选项卡。 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    输出选项卡的错误消息似乎与 MATLAB 运行时间相关。 您是否安装了 MATLAB 运行时引擎?

    用于在开始时粘贴典型输出日志的尾端。
    [12:05:28] RSTD.Client_LoadXml()
    [12:05:28][RadarAPI]:启动 Matlab 引擎..
    [12:05:32][RadarAPI]:MATLAB 引擎已启动!
    [12:05:33][RadarAPI]:ar1.LoadSettings ('C:\Users\a0271093\AppData\Roaming\RSTD\ar1gui.ini')
    [12:05:34]测试=错误
    [12:05:34]
    [12:05:34]***脚本成功完成。***


    除了输出选项卡、您还应该看到"Lua Shell"和"Output"选项卡、您是否看到其中的任何一个?

    谢谢、
    Vaibhav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 RJ、
    Radar Studio 用户指南是 DFP 软件包的一部分,列出了 Radar Studio 的先决条件和安装过程。 您能否确认是否已执行这些步骤? 这包括安装 Matlab 运行时引擎 v8.5.1 (32位)、如 Vaibhav 所示。


    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Vivek 和 Vaibhav 的帮助! 我们现在可以连接到评估板设置。

    此致、

    RJ