请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1243BOOST 您好!
我们将 AWR1243BOOST + MMWAVE_DEVPACK 连接在一起。 两个电路板的设置均已完成。
两个电路板均已通电、所有连接均处于活动状态。 AWR1243BOOST 处于 SOP0模式。
我们尝试使用 RADAR Studio 软件 v1.7.4.0与电路板通信、该软件是从 TI 网站下载的 DFP 软件包的一部分。
当出现 RADAR Studio 窗口时、我们会得到以下错误。 请注意、我们以管理员身份运行 Radar Studio。 请参阅下面的屏幕截图以了解错误消息。
非常感谢您的帮助。 谢谢!