This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5053:输出引脚上的电压恒定为0.6V

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV5053

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/598766/drv5053-constant-0-6-v-on-output-pin

器件型号:DRV5053

您好!

我有4个不同版本的 DRV5053 (CA、PA、EA、VA)穿孔 TO-92封装。  我已根据数据表( http://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv5053.pdf )第12页8.2.1无滤波器的典型应用将它们连接到试验电路板上

当我在传感器上直接移动一个非常强的钕磁铁时、我在输出引脚上获得一个恒定~0.6V 电压而没有变化。  (非常接近和磁体的所有方向)

K & J 说、我应该得到446高斯或44.6 mT、距离为0.5英寸。

我在 DMM 或示波器上没有看到任何变化。  在示波器上、即使在传感器上对磁体进行波形操作时、我的噪声也小于0.1V。

我检查了电流、得到的电流为2.7mA。

我在 VCC 和 GND 之间具有.01 uF 电容。

我甚至尝试翻转 IC、以确保没有错误地连接它。  这导致输出变为 VCC、因此我非常确信我是第一次正确。

我在世界上犯了什么错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您使用 TI 论坛。 我们目前不在办公室、但我们会尽快回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我完全理解。  

    我完全忘记添加的一件事是、我的 Vcc 处于19.62V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    根据您的负载要求、该器件只能提供300uA 的拉电流、我建议在输出引脚上使用上拉至 VCC 的电流、并注意最大灌电流为2.3mA。 您能否尝试一下、并告诉我它是否能解决问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Robert、0.6V 是二极管压降、表示您的引脚连接可能被交换。 请根据数据表第5节验证您的引脚排列。

    此致、
    关于
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    和我的"AHA!"一样 通常情况下、我首先要说我是个完全白痴。  感谢您的建议、它们都适用且受到赞赏。

    我的引脚错误了。

    在文档中(我使用 TO-92穿孔封装)、输出引脚为1 - VCC、2 - GND、3 - OUT。  接地和输出反向。

    这是因为在 SOT-23封装上、引脚1 - VCC、2 - OUT、3 - GND。

    这在文档中有点令人困惑、但正如我之前所说的、我是一个完全不能独自抓住它的白痴。

    感谢你们的宝贵见解、如果没有这些见解、我可能会放弃这个项目。  如果我成功地完成了我的原型并确定了必要的资金、我很可能会购买成千上万的这种产品。

    再次感谢大家、祝大家一切顺利。

    -Rob W.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴为您提供帮助、Rob。  祝您好运!