您好!
我有4个不同版本的 DRV5053 (CA、PA、EA、VA)穿孔 TO-92封装。 我已根据数据表( http://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv5053.pdf )第12页8.2.1无滤波器的典型应用将它们连接到试验电路板上
当我在传感器上直接移动一个非常强的钕磁铁时、我在输出引脚上获得一个恒定~0.6V 电压而没有变化。 (非常接近和磁体的所有方向)
K & J 说、我应该得到446高斯或44.6 mT、距离为0.5英寸。
我在 DMM 或示波器上没有看到任何变化。 在示波器上、即使在传感器上对磁体进行波形操作时、我的噪声也小于0.1V。
我检查了电流、得到的电流为2.7mA。
我在 VCC 和 GND 之间具有.01 uF 电容。
我甚至尝试翻转 IC、以确保没有错误地连接它。 这导致输出变为 VCC、因此我非常确信我是第一次正确。
我在世界上犯了什么错误?