This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443BOOST:RADAR Studio:如果线性调频脉冲循环数= 128、周期数= 32、则 HSDC 不会开始工作。

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/599145/awr1443boost-radar-studio-if-no-of-chirp-loops-128-and-periodicity-32-hsdc-does-not-start-working

器件型号:AWR1443BOOST
Thread 中讨论的其他器件:AWR1443

大家好、

当线性调频脉冲循环数= 128且周期(ms)= 32时、然后按下设置 TSW1400、TSW1400 ARM 和 Trigger Frame、HSDC Pro 不会开始工作。 AWR1443似乎不发送数据、或 HSDC 无法接收数据。

如果线性调频脉冲循环次数= 128且周期(ms)= 24、则 HSDC 可以正常工作。
我认为配置这些值存在一些限制。
请检查并告知我。
非常感谢您的友好检查。

此致、
Hitoshi Sugawara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sugawara San、您好!
    HSDC 专业版工具最多可采集~10秒。 由于您正在提供无限帧,因此它尝试捕获300帧,这将超过10秒。 您能否提供具有相同配置的有限数量的帧、如64帧、然后尝试?

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、
    HSDC 专业工具具有捕获时间的限制。
    有道理。
    会将其传达给客户。
    谢谢、致以诚挚的问候
    Hitoshi Sugawara