请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1443BOOST Thread 中讨论的其他器件:AWR1443
大家好、
当线性调频脉冲循环数= 128且周期(ms)= 32时、然后按下设置 TSW1400、TSW1400 ARM 和 Trigger Frame、HSDC Pro 不会开始工作。 AWR1443似乎不发送数据、或 HSDC 无法接收数据。
如果线性调频脉冲循环次数= 128且周期(ms)= 24、则 HSDC 可以正常工作。
我认为配置这些值存在一些限制。
请检查并告知我。
非常感谢您的友好检查。
此致、
Hitoshi Sugawara