请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE4400SPO2EVM 主题中讨论的其他器件:AFE4490
您好!
我在我的项目中使用 AFE4490EVM。我可以理解这些功能、但在开始时、我需要使用 AFE4490EVM 软件进行测试。是否有人可以说这是一个过程。提前感谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我在我的项目中使用 AFE4490EVM。我可以理解这些功能、但在开始时、我需要使用 AFE4490EVM 软件进行测试。是否有人可以说这是一个过程。提前感谢