This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4400SPO2EVM:AFE4490SPO2EVM 测试

Guru**** 2607365 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4490

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/598691/afe4400spo2evm-afe4490spo2evm-testing

器件型号:AFE4400SPO2EVM
主题中讨论的其他器件:AFE4490

您好!

    我在我的项目中使用 AFE4490EVM。我可以理解这些功能、但在开始时、我需要使用 AFE4490EVM 软件进行测试。是否有人可以说这是一个过程。提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将 afe4490evm 板连接到 pc...device 时、也会出现错误
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Kanimozhi、

    您可以按照 EVM 用户指南中给出的步骤操作。 这里是它的链接。
    www.ti.com/.../slau480c.pdf。

    对于通信错误、PC 是否检测到它? 您能否共享设备管理器的屏幕截图?
    您还使用哪种操作系统?

    此致、
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已附上屏幕截图、您能否向我发送 与 MSP430 .e2e.ti.com/.../screenshot.docx 连接的 AFE4490的源代码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Kanimozhi、

    通过屏幕截图,我可以看到未正确检测到 EVM。
    您可以按照用户指南中给出的步骤安装 USB 驱动程序。 在第3.3节中给出
    以下是用户指南的链接。

    www.ti.com/.../slau480c.pdf

    成功安装 USB 驱动程序后、将在"Ports (COM & LPT)"部分下检测到 EVM 为"AFE44x0SPO2-FE EVM (COMx)"。

    此致、
    Prabin