Thread 中讨论的其他器件:AWR1243
大家好
进行了介绍。 它说:“TI 的雷达芯片包括一个内置数字变频器,用于对样本进行频移、执行图像抑制滤波并以较低的接口速率发送复数基带输出(类似于实基带输出)。” 您能告诉我在芯片上哪里可以找到这款数字变频器吗?
另一个问题、如文档"带通 IF 链具有高于350kHz 的可配置截止频率、并且可支持高达15MHz 的带宽。 "、这意味着低于350kHz 的任何频率都将被滤除。 这毫无意义、因为近距离检测中的低拍频将被过滤。 您能告诉我原因吗?
谢谢
Peter