请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMP007EASYCALEVM
您好、Extart。
我的客户正在使用 TMP007EasyCalEVM。
他们使用 GUI 导出 CSV_file。
在 Excel 中查看"时间"、
它似乎是1秒到2秒之间的采样间隔。
TMP007EasyCALEVM 中 TMP007的采样率时间是多久?
1.1秒? 还是1.2秒?
请告诉我第一个小数点。
此致。
Ryuji