This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP007EASYCALEVM:TMP007EasycalEVM 的采样时间

Guru**** 2609255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/598815/tmp007easycalevm-sampling-time-of-tmp007easycalevm

器件型号:TMP007EASYCALEVM

您好、Extart。

我的客户正在使用 TMP007EasyCalEVM。
他们使用 GUI 导出 CSV_file。
在 Excel 中查看"时间"、
它似乎是1秒到2秒之间的采样间隔。
TMP007EasyCALEVM 中 TMP007的采样率时间是多久?
1.1秒? 还是1.2秒?
请告诉我第一个小数点。

此致。
Ryuji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它大约需要1秒、具体取决于 PC 时序。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    任您好、

    感谢您的回答。

    我们需要知道第一个小数点位置。
    这是不可能的?

    此致。
    Ryuji
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件被编码为在读取之间等待1000ms。 实际的循环时序会因 PC 硬件和 Windows 调度而异。