请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDC1000-TDC7200EVM
尊敬的先生:
我正在使用 TDC1000-TDC7200GasEVM 使用40kHz 的离子收发器计算风速。 我在配置中进行了以下更改


、我将其作为传输信号。 我想检查这是否是正确的 Tx 信号。 此外、如何获取回波信号? 我对配置进行了哪些更改才能获得它?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:TDC1000-TDC7200EVM
尊敬的先生:
我正在使用 TDC1000-TDC7200GasEVM 使用40kHz 的离子收发器计算风速。 我在配置中进行了以下更改


、我将其作为传输信号。 我想检查这是否是正确的 Tx 信号。 此外、如何获取回波信号? 我对配置进行了哪些更改才能获得它?